欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

新一代驱动器:直线电机的应用事例(向直线电机发起挑战-1)

  • 2020.03.20 21:48:56
  • 米思米
  • 2981
点击收听全文语音朗读

   作为21世纪具有代表性的技术之一,可举出[直线电机]。在连载中,对直线电机和LCA进行说明。

 直线电机具有代表性的应用事例

 以下的事例与LCA用驱动器的世界有所不同。但这是方便理解直线电机特点的事例。


(a)直线电机地铁(直线电机电动列车)

・直线电机地铁是直线电机电动列车所行驶的地铁的爱称。是在非悬浮状态下,用铁车轮来在铁轨上行驶的交通工具。在东京都营地铁大江户线和福冈市的地铁中采用。

 特点

 (1)确保拥有具有与传统旋转电机电动列车大致相同的顶棚高度的车辆空间,与此同时,隧道截面积削减到传统车辆的一半・・・<紧凑>

 (2)传统车辆的最急坡度行驶可达3%;直线电机地铁则可达8%的坡度行驶・・・<高输出>

 (3)传统车辆的最急曲线行驶半径为150m,而直线电机地铁则减半,为75m・・・<运转性能、设计灵活性、其他>

     ※ 参考资料:安藤正博、中国的直线电机地铁的现状、DIC研究所通讯Vol.6、No.3  


(b)数码相机的防手抖结构<=紧凑、高速响应、非接触>

・ 随着数码相机越来越变得高精细,防止手抖的图像对策就变得不可或缺了。   

・ 在相机镜筒内部搭载直线电机,控制振动补偿镜片,由此来消除手抖。(【照片1】)

      

新一代驱动器:直线电机的应用事例(向直线电机发起挑战-1)

(c)机床的高速和高精度用驱动器<=高速响应、高精度、非接触>

・ 利用其加速度特性良好和无需联接机构等特点,用于放电加工设备用Z轴驱动电机和超精密加工设备用工作台驱动电机。

(d)超大型印刷设备用驱动器<=速度稳定性、非接触、高精度>

・随着液晶显示器用的基板玻璃大型化,很多时候,采用传统的生产方式的话,就难以做到装置大型化。

・在薄膜印刷工序中,传统的轮转印刷法被超精密喷雾法所替代。具有超低速稳定性和无污染这些特点的直线电机被人们所采用。

(e)微细加工设备用驱动器<=高速响应、非接触、高精度>

・ 将微细形状在表面上形成,由此实现高功能化的微细加工技术在多方面都显得很有前途。                           

 

新一代驱动器:直线电机的应用事例(向直线电机发起挑战-1)


・ 由于人们谋求做到高精度和高速性能,因此,利用直线电机的特点就最理想了。(【照片2】移动电话的LCD用高功能镜片薄膜)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities